结果:找到"PIC 独立于内核的外设",相关内容1000条
  • OM6621系列国产M4F内核低功耗蓝牙开发资料
  • 随着5G与物联网时代的到来,智慧城市、电动出行、智能家居、可穿戴设备等应用高速发展,低功耗蓝牙技术在近几年智能的地位也尤为重要。OM6621系列的开发即是为解决国内低功耗蓝牙应用设计需求,其主要优势在于最大发射功率、接收机灵敏度、内部资源、兼容性、稳定性以及芯片功耗等,现已成为智能设备、电动车等应用的理想选择。昂瑞微.pdf
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 低功耗蓝牙 M4F 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-12-29 15:35:00
  • 立创EDA标椎版设计四层板怎么将内电层的铜层内缩?
  • 立创EDA专业版设计四层板怎么将内电层的铜层内缩?以及内电层1是在顶层的下面吗?层叠设计默认是顶层->内电层1->内电层2->底层吗?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 创EDA专业版计四层板怎么将电层铜层缩? 发帖人:li1234 发帖时间:2022-04-24 11:06:00
  • 一款SLM8230BD双通道14V到40V独立驱动程序的门驱动器
  • 一般描述:SLM823x独立驱动程序系列是一个独立的具有不同配置的双通道门驱动器。SLM8230/1/3/4配置为高端/低端驱动程序,而SLM8232/5配置为双重驱动。以及SLM8230/1/2的峰值输出电流为0.5A,SLM8233/4/5为4.0A。可编程死区时(DT)功能在SLM8230/1/4。DIS引脚拉高关闭两个输出同时进行,并允许正常打开或拉低时的操作。作为故障保险箱一次侧逻辑故障输出低。所有驱动器的VDDA/B电源电压都高达40v。宽输入VDDI范围从3伏到18伏,使适用于模拟和模拟接口的驱动程序数字控制器。所有电源电压引脚欠压锁定(UVLO)保护。输入端与两个输出驱动器隔...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 双通道 驱动程序 发帖人:TR8808 发帖时间:2021-05-26 15:56:00
  • 灵动微Cortex-M3内核GPIO口介绍
  • GPIO口都是接在APB总线上的,而且M3具有两个AHB到APB桥,GPIO则直接接在AHB矩阵上,这样可以减少CPU和DMA控制器之间的竞争冲入,获得比较高的性能。APB总线桥配置为写缓冲区,使得CPU或DMA控制器可直接操作APB外设,而无需等待总线写操作完成。M3数字I/O功能:高速GPIO口,其寄存器被移到外设AHB总线,可以字节,半字和字寻址。位电平置位和清零寄存器允许单指令置位和清零一个端口的任意位。所有GPIO口寄存器支持M3位带操作。整个端口值可以用一条指令写入。GPIO口寄存器可由GPDMA控制器进行访问,可以进行DMA数据操作,使之与DMA请求同步。单个I/O口方向可以控...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 灵动微,Cortex-M3 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-27 17:26:00
  • 蓝桥杯练习(二)按键的使用和延时消抖
  • 蓝桥杯练习(二)按键的使用和延时消抖。通常我们使用的按键均为微动按键,在按键按下时内部的金属簧片触点在发生振动,发出轻微的撞击声响并产生抖动电压这种现象称为按键的抖动。按键的抖动实际上是一种接触不良现象如果不进行有效的处理,按键抖动会影响用户体验并且降低系统运行的稳定性,所以进行按键延时消抖是非常有必要的,对按键消抖通常可以采用软件消抖和硬件消抖两种方式。讲解按键抖动就需要知道按键按下这个过程中的电平变换的波形图,如图1-1所示。从图中我们可以看到按键按下分为三个过程:按下过程中的抖动、按键完全按下之后为稳定接通状态、松手都的抖动。消抖的本质目的就是屏蔽按下和松手时候抖动的这个不稳定的状态,...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机按键 发帖人:Argon 发帖时间:2019-01-30 21:22:00
  • 报名,参赛!
  • 水电站,目前主要电源。我:目前的水电站,都是利用地球重力,把高处的水用重力下落,冲击转轮,而带动发电机。由于工程浩大,地理位置要独特选择,局限性非常大,本来也是利用地球重力,结合人类网络科技,利用物理技术,带动发电机,根据,形状物理量的大小,造成电站或者制作成台灯或者做手机充电器。也来报名第3届电子制作节。
  • 所属专栏: 参赛帖子 标签: 自由电站,光源。 发帖人:Ai自由电 发帖时间:2018-05-10 20:30:00
  • 独石0603N220J500已经补货
  • 独石0603N220J500已经补货有什么需求请留言交流材质:NPO(30PPM/℃),22pF±5%,50V,替代瓷片电容
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 石0603N220J500 发帖人:伟伟 发帖时间:2017-08-25 16:17:00
  • Microchip推出全新PIC单片机系列_集成独立于内核的外设
  • 美国微芯科技公司发布了新的8位PIC®单片机系列,扩展了其不断丰富的具有独立于内核的外设(CIP)的创新PICMCU产品。新系列将更多智能化、互连的CIP结合于一体,可在没有内核干预的情况下实现自主的功能运作,因而应用广泛。由于这些功能是通过硬件而非软件进行确定性地可靠运作,CIP使新产品的系统性能远超传统的8位单片机,同时简化了设计过程,降低了存储器成本。此外,这两个新产品系列采用8-40引脚封装,可在1.8-5.5V的宽工作电压下运行,节省了电路板空间。它们还提供外设引脚选择功能,可实现灵活的引脚映射和PCB布线,从而最小化EMI和串扰。新产品系列广泛适用于消费电子、物联网(IoT)、可...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: PIC 发帖人:yaming 发帖时间:2017-08-23 09:27:00
  • 关于嘉立创发快递的问题
  • 我的样品板大部分是在嘉立创打样,但就是在这最近的一次,由于是周末,结果回复我是周日不上班,但是周日又给我审核了,结果我付款的时候选择发送快递的时候由于大意选择了EMS,但是当时我并不知道选择了EMS,但是当发货的时候看了发货选择的EMS,我在湖南长沙,今天第二天了查询快递发到南京去了,打电话过去说是需要从南京转运,嘉立创能不能以后就不要搞EMS了啊,EMS的慢是出了名的,更不要说服务了,我不知道为什么嘉立创选择的和EMS合作,现在EMS回复我最快还需要三天才可以拿到,真的郁闷了,其他的任何快递都比这个快,请嘉立创考虑这个快递问题。
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 关创发快递问题 发帖人:电子方案 发帖时间:2017-08-18 11:49:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: